20.07.2020 16:58 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo zusammen! Ich versuche seit einigen Stunden eine Datenübertragung zu meinen Logo´s 12/24RCE und 230RCE hinzubekommen! In der Schnittstellenansicht bekomme ich beide Geräte mit den Netzwerkeinstellungen korrekt aufgelistet wenn ich den blauen Kreisel aktiviere! Wenn ich jedoch versuche die bestehenden Programme auszulesen oder ein kleines Miniprogrämmchen einzuspielen bekomme ich anschließend nur eine leere Programmseite angezeigt! Das starten/stoppen der Programme über die Software sieht zwar augenscheinlich aus als wenn esfunktioniert aber wenn ich es im Display kontrolliere hat sich nichts geändert! Eine Anfrage ob das laufende Programm gestoppt werden soll kommt auch nicht! Kann sich da jemand vorstellen was da schief läuft? ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangSchnittstelle.pdf (85 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/21/2020 06:01:33Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf