16.08.2020 17:50 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Hallo. Ich möchte WellproWP8028ADAM Module einbinden. Ein SDM630 mit Gateway ist bei mir schon im Betrieb. Über CAS Modbus Scanner ist der Modul sichtbar. Wird der Modul über Netzwerk Eingang /Ausgang angesprochen??? ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangWELLPRO MODULE MODBUS RTU REGISTER ADDRESS.pdf (147 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 08/17/2020 06:38:36Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.08.2020 18:36 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Nein, er kann nur RS485 Modbus RTU. |
18.08.2020 18:28 | |
Beiträge: 10 Bewertung:
|
Wird so ein Modul einfach über Netzwerk Eingang/Ausgang eingebunden? |
18.08.2020 18:44 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Grundsätzlich kannst du auf diese Weise über Modbus Daten austauschen, es geht aber nicht nur über NIx oder NQx, Zugriffe hast du auf fast alle Operanden, siehe Tabelle im Anhang. Da ist auch ein Beispiel für einen Logo-Server dabei. In meinem Fall arbeite ich über die Diagrammansicht und muss dann die eigentliche Modbus-Verbindung über Extras -> Ethernetverbindungen generieren. In der Netzwerkansicht geht das über eine Verbindung zwischen Logo und Modbusgerät, es entsteht eine gelbe Linie. Je nach Anfang der Linie bestimmst du, wer Client und wer Server ist. Ein Blick in die Onlinehilfe und Betriebsanleitung der Logo ist übrigens auch sehr hilfreich. M.f.G. Scorp DateianhangModbusServer.zip (126 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf