29.08.2020 16:36 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 325 Bewertung:
|
Hallo Wenn du die Zeitbasis unter dem Dreieck verstellen willst, musst du auf den ausgewählten Wert doppelkicken. Ich habe ein kleines Beispielprogramm beigefügt. DateianhangZeiteinstellung.zip (61 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
29.08.2020 17:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 33494 Bewertung:
|
Welche Version von LSC hast du denn? Vielleicht würde schon ein Update auf LSC V8.2.1 helfen, falls du diese Version noch nicht installiert hast. Das kostenlose Update kannst du dir hier runterladen: LOGO! Soft Comfort V8.2 SP1 ( Download, Hinweise, Anleitung ) Das Update ist ein 1,3 GB großes Komplettpaket. Nach dem Download als Administrator installieren. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf