07.09.2020 11:32 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Hallo zusammen, der Beitrag ist zwar schon etwas älter aber ich glaube meine Frage passt hier ganz gut dazu. Geht das ganze mit dem Portforwarding auch so wenn man nur eine IPV6 Adresse hat? Oder hat das damit nichts zu tun? Habe eine Logo 8 der aktuellsten Generation, Fritzbox 6490 von Unitymedia. Zugriff aus dem Heimnetz ist problemlos möglich. Nur das Thema Internetzugriff geht noch nicht wirklich auch mit den hier genannten Tipps hab ich es noch nicht hinbekommen. Grüße Dejan ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/08/2020 07:56:23Neue Überschrift nach Splitten |
|
07.09.2020 11:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung:
|
Die LOGO! kann nur IPv4, nicht IPv6. |
Folgen Sie uns auf