19.09.2020 15:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 18.09.2024 Beiträge: 33783 Bewertung: (4195)
|
Hallo darkbeer, eine mögliche Lösung im Anhang. Für die Simulation stehen die Ventilzeiten noch auf 30 Sekunden. Da du nicht geschrieben hast, welche LOGO! du genau hast, habe ich in der Geräteauswahl die 0BA8.Standard ausgewählt. DateianhangVentilsteuerung_0BA8.Standard.zip (142 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
19.09.2020 18:48 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Ich schiebe auch gerne und die Logo macht das vorzugsweise mit einem Schieberegister, wie man im Anhang sieht. Auch hier ist die Zeit für die Simulation erstmal niedrig eingestellt, ist aber bei dieser Variante für alle Ventile gleich. Falls das ausreicht, geht es mit wenigen Blöcken. Es gibt häufig verschiedene Möglichkeiten, die zum Ziel führen. Andere Varianten sind deshalb nicht besser oder schlechter. M.f.G. Scorp DateianhangVentilschieberegister.zip (139 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf