28.09.2020 07:34 | |
Beigetreten: 28.09.2020 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, habe eine Frage bezüglich Logo App! Muss ich mit meinem Smartphone mit meinem Heimnetzwerk (sprich Wlan) verbunden sein um die Logo8 230 rc 0BA0 mit der App steuerun zu können? Oder kann ich dazu bspw. auch 100 km entfernt sein und die Logo über die App jedoch mit Hilfe von meinen Mobilen Daten steuern? Bin um jede Antwort froh. Danke im Voraus! ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 09/28/2020 13:03:21Neue Überschrift nach Splitten |
|
28.09.2020 08:11 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 33660 Bewertung:
|
Hallo WoodIndustries, zuerst einmal willkommen im Forum.
Ich habe die App zwar nie genutzt, aber laut Bedienhandbuch ist die Kommunikation per WLAN und Internet möglich. Ich hänge die PDF mal an. Ach ja, es wäre sehr freundlich von dir, wenn du das nächste Mal deiner Frage ein eigenes Thema spendierst und nicht in ein Thema postet, welches nichts mit deiner Frage zu tun hat. DateianhangLOGO! App V3.0 Bedienhandbuch (0BA7+0BA8).pdf (251 Downloads) |
29.09.2020 22:14 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung:
|
Ich hab die App auch noch nicht probiert sondern nur den Webserver. Aber prinzipiell kann man fast alle, was im eigenen Wlan geht auch aus der Ferne machen. Man baut eine VPN Verbindung zum eigenen Netzwerk auf. Hast du z.B. eine Fritzbox zu Hause, dann geht das einfach mit der My Fritz App. |
Folgen Sie uns auf