02.01.2009 18:32 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Er hat doch gesagt, er macht seine Diplomarbeit und da gehört die LOGO dazu. |
03.01.2009 12:24 | |
Beiträge: 524 Bewertung:
|
Kannst du ja auch, es sollte dir auch nur ein Denkanstoß geben und ein Anfang. Mehr nicht. Du musst es halt selbst fortführen :) |
17.01.2009 09:46 | |
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Hallo liebe Logo Gemeinde, ich habe jetzt das erste fertig, ich habe versucht jeden Tip irgendwo unterzubringen, weil ich eure Ratschläge wirklich toll fand.Aber seht selbst was dabei rausgekommen ist.Habs mit und ohne HW getestet, es funktioniert. Wenn ich die Werte jetzt weiterverarbeiten möchte muss ich nur den jeweiligen Merker raussuchen und irgendwie einbinden, oder muss ich auf etwas aufpassen? Danke nochmal für eure Hilfe DateianhangBit setzen-Daten speichern_neu.zip (167 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 36203 am: 17.01.2009 20:15 |
|
17.01.2009 19:35 | |
Beiträge: 241 Bewertung:
|
hi 36203 supi mit gray codierung hab mirs schon runtergeladen,dann noch alles gute für deine prüfungen gruss pepp |
Folgen Sie uns auf