18.09.2020 11:29 | |
Beigetreten: 18.10.2018 Letzter Bes: 21.08.2024 Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Sehr geehrtes Foren Team, ich bin neu in der Forum-Welt von Siemens und möchte mich nun mit einer ersten Anfrage an euch wenden. Im Internet habe ich leider keine passende Hilfe zu meinem Problem gefunden bzw. war mir auch nicht ganz klar nach welchen Stichwörtern ich alles suchen muss. Wir arbeiten mit PCS7 V9 SIPAPER APL. In einem Faceplate gibt es hier die Möglichkeit Externe Web-Dokumente anzuhängen. Meine Frage lautet nun, wie die entsprechenden Dokumente mit dem Faceplate verknüpft werden. Wo muss ich einen Dateipfad bzw. eine Web Adresse angeben (siehe Anhang)? Viele Grüße NKU DateianhangPCS7 Faceplate Link zu Web Dokument.pdf (136 Downloads) |
19.10.2020 14:12 | |
Beigetreten: 03.09.2013 Letzter Bes: 03.11.2023 Beiträge: 152 Bewertung: (31) |
Ich habe selbst mit der SIPAPER APL noch nicht gearbeitet, daher kann ich die Unterschiede leider nicht nennen. Soweit ich aber weiß, hat diese einen anderen Fokus und andere Features. Ich habe mal durch das Handbuch der PCS 7 APL geschaut, ob dort ein Baustein eine ähnliche Funktion bietet. Leider bin ich nicht fündig geworden. https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109760968 Gruß |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf