14.11.2020 20:40 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Kurze Frage: Die Logo 8 ist nicht Profinet IO fähig oder? Grüße Marco |
14.11.2020 21:13 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2024 Beiträge: 33769 Bewertung: (4192)
|
Profinet (Ethernet TCP/IP mit S7 Protokoll) ja, Profinet IO nicht. |
15.11.2020 21:00 | |
Beiträge: 21 Bewertung: (0) |
Hallo ixo65, schön mal wieder was zu hören von dir. wie unterscheiden sich die zwei Protokolle, Profinet und Profinet IO? Vielen Dank Grüße Marco |
15.11.2020 21:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.09.2024 Beiträge: 33769 Bewertung: (4192)
|
Keine Ahnung, Details kenne ich nicht. Ich kann dir nur sagen, dass die LOGO! kein Profinet IO kann. |
Folgen Sie uns auf