05.11.2017 18:59 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Hi Leute, ich habe ein Problem mit der Datenübertragung zur Steuerung: Meine Steuerung ist eine 820T. Ich habe die Maschine erst gekauft, mit leerer Pufferbatterie. Die Steuerung hat natürlich alles vergessen. Maschinendiskette ist vorhanden. Ich habe die Batterie gewechselt und eine Standartinbetriebnahme, genau nach Anweisung gemacht. An der Datenübertragung ist es dann gescheitert. Das richtige Kabel ist da. Settingbits sind nach vorgabe des Herstellers eingestellt. DIO erscheint und dann nichts... Zur Übertragung habe ich WINPCIN aus der Toolbox meiner 802SC benutzt. Hat jemand eine Idee? Beste Grüße Rico ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06.11.2017 07:55:38Neue Überschrift nach Splitten Zuletzt bearbeitet von: RicoRonge am: 06.11.2017 18:28:15Zuletzt bearbeitet von: RicoRonge am: 12.11.2017 08:23:49 |
|
09.11.2017 08:16 | |
Beiträge: 391 Bewertung:
|
Möglicherweise hilft dieses Handbuch weiter, https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/21905237 Benutzt Du einen Rechner mit eingebauter RS232 oder irgendwelche Adapter ? Die USB –RS232 Adapter machen meist Probleme. |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 27.11.2017 12:46:55Inserted right link. |
|
26.11.2017 16:37 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Kleines Update... Die Maschine läuft wieder. Ursache waren einige Schütze, die nach der langen Standzeit Kontaktprobleme hatten. Beste Grüße Rico |
17.11.2020 09:57 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Ich habe das gleiche Problem. Wie haben Sie es genau gelöst? |
Folgen Sie uns auf