07.04.2020 15:13 | |
Beigetreten: 07.09.2006 Letzter Bes: 21.11.2023 Beiträge: 13 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Kunde fordert eine Anlage mit PCS7, redundante CPU410, ET200SP HA an Profinet und hochgenauer Zeitstemplung. Ich habe versucht mich in das Thema einzulesen. Habe erkannt, dass dies nur sinnvoll ist, wenn die ASen anlagenweit über eine Anlagenzentraltuhr zentral synchronisiert werden. Als Zentraluhr war nur SICLOCK TC400 freigegeben, die in der Zwischenzeit aber abgekündigt ist. Nun ist allein Bürk DTS 4138S freigegeben. Unter Beitrags-ID109747238.ist das Handbuch "PCS 7 Hochgenaue Zeitstempelung bei Anwendung der ET 200SP HA" zu finden, das im Bild 3-3 (siehe bild 3-3.png) darstellt, dass die Zentraluhr zwei Ausgänge für H-SPSen zur Verfügung stellen muss. Und ein dritter Ausgang wird benötigt um über NTP Teilnehmer Anlagen- und Terminalbus zu synchronsieren. Dummerweise hat die DTS 4138S aber nur zwei Ausänge. Dies ist Siemens auch bewusst, hat daher im FAQ Beitrags-ID:109750520 auf den dritten Anschluss (NTP) einfach verzichtet. Es macht aber doch keinen Sinn, nur die ASen zu synchronsieren und die restlichen Anlagenteil (wie z.B. Server und Client) nicht. Mein Frage: muss ich meinen Kunden sagen, dass PCS7 die hochgenaue Zeitstempelung bei Anwendung der ET 200SP HA nicht kann, weil keine Zeitsynchronisation des Gesamtsystems möglich ist? Oder was ist die Lösung des Rätsels? Hat jemand 'ne Idee? Gruß |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/08/2020 08:42:02Link optimiert. |
|
23.11.2020 14:41 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 29.02.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (1) |
Hallo TollerPeter, es ist so, dass zwei DTS 4138S redundant betrieben werden können und so dann 4 Netzwerk Ports zur Verfügung stehen. Bei der hochgenauen Zeitstempelung, auch als Time-Net bekannt, müssen die Steuerungen direkt synchronisiert werden und dazu werden diese kaskadiert. Max. 12 AS-S7 dürfen in reihe kaskadiert werden. Als Anhang habe ich eine schematische Zeichnung mit angehängt. DateianhangPCS7_SoE.pdf (208 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf