11.12.2020 15:37 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 2231 Bewertung:
|
Das ist wohl eine Frage der Router-Konfiguration und hat mit der Logo eher nichts zu tun. mfG |
11.12.2020 19:30 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Es liegt wohl eher daran, dass die Logo mit einer MAC-Authentifizierung nichts anfangen kann. Es müssen Sender und Empfänger in der Lage sein, diese Authentifizierung zu verarbeiten. Wie sollte die Logo einen geheimen Schlüssel mit der anderen Seite vereinbaren können ? Siehe auch hier Abhilfe schafft nur ein zwischengeschaltetes Gerät, das dazu in der Lage ist. M.f.G. Scorp |
12.12.2020 00:19 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 2231 Bewertung:
|
Up´s mit MAC-Adressen verwechselt Gruß Ella_68 |
Folgen Sie uns auf