28.01.2009 20:47 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Stefan, ein bischen umsehen beim SIEMENS-Support für die LOGO! oder z. B. hier hilft manchmal weiter als eine schnelle kurze Antwort: In "Hinweise (nicht nur) für Einsteiger" sind u. a. Links zu grundlegenden Informationen (insb. von SIEMENS und aus dem Internet) und Schaltungen zusammengestellt. Speziell zu deiner Frage findest du alles im Handbuch und ergänzend unter: Geräteanordnung - ergänzende Infos zum Handbuch - grafisch aufbereitet: Welche LOGO! Erweiterungen bzw. deren Ausgabestände passen zu welchen Gerätelinien der LOGO! Basisgeräte? MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.01.2009 20:59 | |
Beiträge: 19 Bewertung:
|
Also ist diese Kombination die ich oben geschrieben habe realisierbar, so wie ich das jetzt verstanden habe, oder? Gruß Stefan |
28.01.2009 21:01 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Jupp |
28.01.2009 21:08 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung:
|
Hallo Stefan, vor einem Kauf der LOGO!-Hardware solltest du auf jeden Fall mal eine Schaltung zu deiner Aufgabenstellung mit der DEMO-Version der Programmiersoftware (hier...) erstellen, dann ergibt sich eine Einschätzung bzw. Prüfung der Machbarkeit ganz von alleine... MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf