05.01.2021 13:35 | |
Beiträge: 18 Bewertung: (0) |
Sehr gut. Ich habe nun noch den Meldetext ergänzt und eine Ausschaltverzögerung hinzugefügt, damit die Klima an der Stelle nicht ständig an/aus geht. LG. Nico DateianhangNico.zip (86 Downloads) |
05.01.2021 17:10 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Ich möchte deinem Ehrgeiz auch keine Bremse verpassen, aber dann solltest du auch mehr in der Hilfe von Logosoft lesen, wie was funktioniert. Habe deine Variante mal so abgeändert, wie ich es gemeint habe. B002 ist nicht überflüssig, der Block sollte zusammen mit B001 die einzigen beiden Blöcke sein, die auf PT100 eingestellt sind. Weiterhin sollte bei allen Analogblöcken die Dezimalstellen auf 1 stehen, da du ja mit Zehntelgrad arbeitest. Das macht sich spätestens bemerkbar, wenn du Parameter im Meldetext einstellen willst. Zu diesem Zweck habe ich dir mal 2 weitere Meldetexte eingebaut, die du beliebig erweitern kannst. Wichtig sind hier die Prioritätseinstellungen, dein Hauptmenü steht auf 20, die Parameter auf 19,18, ...Das heißt, dass nach dem Einschalten das Hauptmenü angezeigt wird und du mit den Pfeiltasten rauf/runter die anderen Meldungen durchblättern kannst. Zu allen Blöcken ein Hinweis, jeder Block muss abgeschlossen werden außer Ausgänge und Merker. In deinem Fall also der Meldetext, wofür man eine offene Klemme nimmt. Ansonsten kannst du das Programm später nicht übertragen und bekommst eine Fehlermeldung. Steht übrigens auch alles in der Hilfe. Außerdem habe ich den Hardwaretyp auf Logo8! FS4 umgestellt, nach deinen Hinweisen hast du keine 0BA6. Dafür hast du jetzt mehr Platz im Meldetext mit 2 zusätzlichen Zeilen. Viel Spaß dann beim Probieren, Scorp DateianhangNico2.1.lsc.zip (90 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf