19.01.2021 12:07 | |
Beigetreten: 25.11.2020 Letzter Bes: 16.05.2022 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Moin erst mal - super Dimmerschaltung die sofort funktioniert! Nun geht die Technik immer weiter und ich möchte meine Logo ins Netzwerk einbinden. Leider klappt es noch nicht mit den Netzwerkausgängen dimmen. Da B034 den Wert vorgibt kann ich mit einem Analogen Merker nicht den Wert Manuell über die GUI der Logo setzten, da der Wert sofort wieder überschrieben wird. Wo könnte ich den Analogen Merker in Schaltungen bringen damit ich mit dem Taster und zusätzlich mit einem Analogen Schieberegeler vom Tablett aus Dimmen kann? Zudem wäre praktisch einen minimalen Dimmwert einzustellen da LEDs ja schon bei ca. 30% nicht mehr leuchten. Das ich bisher mit B042, B043, B032 und B032 gemacht jedoch ist das nicht so hübsch. Hast du einen Tipp für mich? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: coteki am: 01/19/2021 12:09:28Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/20/2021 07:46:39Neue Überschrift nach Splitten |
|
19.01.2021 20:05 | |
Beigetreten: 25.11.2020 Letzter Bes: 16.05.2022 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Die Netzwerkverbindung läuft zur Zeit über ioBrocker. Das funktioniert bis auf "normale Startschwierigkeiten" reibungslos ich kann die Ausgänge sehen und die Eingänge schalten. Den von mir eingefügte Merker AM1 kann ich auch auslesen und Steuern nur eben wenn ich den Verweis ändere kann ich nicht mehr mit dem Taster Dimmen (logischerweise). Die minimal Dimmung bekomme ich zur Zeit nur mit B028 hin indem ich den on Wert erhöhe. Dadurch wird beim wieder dunkler dimmen eine grenze beim abwärtszählen gesetzt. (könnte besser sein). Jedoch kann die Lampe mit einem zu niedrigen Wert eingeschaltet werden. DateianhangNetzwerkprojekt.zip (114 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: coteki am: 01/19/2021 20:05:54Zuletzt bearbeitet von: coteki am: 01/19/2021 20:06:25 |
|
19.01.2021 23:42 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 2192 Bewertung: (98) |
Hallo coteki, Leider glaube ich nicht, das ein "nahtloser" Übergang möglich ist. Der Knackpunkt ist dabei, das quasi zwei völlig unterschiedliche Steuerungsansätze (Analogwert von iobroker v.s. Zählerstend von B028 im ursprünglichen Logoprogramm) zusammen passen. Man könnte bei einer Änderung der Werte im jeweiligen Programmteil auf diesen umschalten (siehe Anhang). Allerdings kommt es dann beim Umschalten zu "Wertesprüngen" am Ausgang, da diesen in den entsprechenden Programmteilen nicht nachgeführt werden können. Für den Bediener bestimmt ein unangenehmes und irritierendes Gefühl. Tut mir leid, aber mir fällt dazu nichts weiteres ein wie man "Hase und Fuchs" zusammen bringt. Gruß Ella_68 DateianhangSchaltplan1.zip (95 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 01/19/2021 23:45:47Programm nachgereicht |
|
20.01.2021 19:56 | |
Beigetreten: 25.11.2020 Letzter Bes: 16.05.2022 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Moin und Danke für Deine Idee. Das sieht nun ja völlig anderes aus.. jedoch genial ich habe mir die Schaltung angepasst.. Anbei jetzt der Schaltplan mit dem alles Funktioniert bis auf den springenden Dimmer auf dem Tablett. Mit Merker AM4 steuere ich jetzt den Schieber auf dem Tablett an und kann auf und abwärts dimmen. Bei mir erscheint der Regler erst, wenn ich die Lampe generell eingeschaltet habe also I1 (Taster) oder NI1 (Netzwerk) betätigt habe. Nun müsste ich nur noch dem AM4 beibringen, dass er den letzten Wert von AM5 oder AQ1 bekommt es sei denn ich ändere ihn selbst. DateianhangSchaltplan mit Tab.zip (101 Downloads) |
21.01.2021 16:36 | |
Beigetreten: 25.11.2020 Letzter Bes: 16.05.2022 Beiträge: 6 Bewertung: (0) |
Jetzt läuft alles perfekt! Darf ich hier ein Link aus dem ioBroker Forum posten? |
22.01.2021 07:20 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 7996 Bewertung: (163) |
Hallo coteki, ja Du darfst einen Link vom ioBroker Forum posten Grüße, |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf