22.01.2021 10:44 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Hat jemand den TLB Modbus TCP bereits mit einer Logo8 FS4 verbinden können ? ich habe schon verschiedenste Versionen getestet, jedoch immer ohne Erfolg, kann jemand bei meinen Konfigurationen bzw. im Programm einen Fehler entdecken ? Vielen Dank im vorhinein ! ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangAnleitung + Screenshots.pdf (112 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/22/2021 12:34:35Neue Überschrift nach Splitten |
|
22.01.2021 13:26 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 33501 Bewertung: (4162)
|
Kannst du mal beschreiben, welche(s) Register du einlesen willst? |
22.01.2021 13:43 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
grundsätzlich 40030 und 40009 -> habs mit 40002 und 40003 zu Testzwecken verwendet |
22.01.2021 14:00 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
meine erster Versuch war wie im Anhang mit Netzwerkeingängen - leider hat das auch nicht funktioniert |
22.01.2021 14:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 33501 Bewertung: (4162)
|
Was heißt "Hat nicht funktioniert"? Werden denn überhaupt Werte übertragen? |
22.01.2021 14:07 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
nein, es wurden eben keine Werte übertragen, Die Modbus TCP Statusled leuchtet auch nicht, |
22.01.2021 14:08 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.08.2024 Beiträge: 33501 Bewertung: (4162)
|
Wo ist die denn? |
22.01.2021 14:12 | |
Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
am TLB |
Folgen Sie uns auf