01.03.2021 19:38 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Hallo ich habe noch eine Frage: wie kann ich ein diagramm Von meinen Temperaturen erstellen? im tia habe ich es schon hinbekommen, aber es läuft nicht auf dem Tp1200 hmi. kannst du mir mal ein Tipp geben? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/02/2021 08:34:43Neue Überschrift nach Splitten |
|
01.03.2021 19:48 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32988 Bewertung: (4076)
|
Analogwerte sind in der LOGO! generell vom Datentyp Integer (INT). |
01.03.2021 19:49 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Das heißt ich muss die Variable als int anlegen? |
01.03.2021 19:50 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 07.05.2024 Beiträge: 32988 Bewertung: (4076)
|
Jau. |
01.03.2021 19:50 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Okay ich probiere es danke |
01.03.2021 20:14 | |
Beiträge: 42 Bewertung: (0) |
Meinst du jetzt in der Logo oder im TiaPortal ? |
Folgen Sie uns auf