03.03.2021 01:46 | |
Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Guten Abend Ich verzweifle beim Versuch meine neue 230RCEo mit der LOGO!Soft Comfort zu verbinden. Grüsse ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/03/2021 10:04:10Neue Überschrift nach Splitten |
|
03.03.2021 05:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 06.10.2024 Beiträge: 33885 Bewertung: (4215)
|
Hallo wero5, zuerst einmal willkommen im Forum.
Da du "neue" schreibst gehe ich mal davon aus dass es sich um die aktuelle LOGO!8.3 handelt. Für diese benötigst du zwingend die aktuelle LOGO!Soft Comfort Version V8.3. Hier kannst du dir das kostenlose Upgrade downloaden: Download für LOGO! 8.3 Software UpgradeAllerdings unterliegt der Download einer Exportbeschränkung, was wiederum eine erweiterte Registrierung verlangt. Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren und welche Daten werden dafür benötigt?Und du wirst Geduld haben müssen. Die Überprüfung kann sich hinziehen. |
Folgen Sie uns auf