01.03.2021 10:44 | |
Beigetreten: 12.11.2014 Letzter Bes: 10.12.2023 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ist es möglich eine Verbindung zu einem im LAN verfügbaren MQTT Broker (z.B. Mosquitto) herzustellen? |
01.03.2021 10:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 33333 Bewertung:
|
Sollte möglich sein. Schau mal hier: |
05.03.2021 12:03 | |
Beiträge: 33 Bewertung:
|
Servus, falls du aktuell noch nach einer Lösung suchst, kann ich dir Node-RED empfehlen. Die LOGO! lässt sich über das S7-Protokoll in Node-RED integrieren und MQTT wird standardmäßig von Node-RED unterstützt. In der Praxis funktioniert das wunderbar. Zu dem Thema habe ich Videos auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht. Findest du in der Playlist: Node-RED |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf