17.10.2014 18:38 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Und dann hier noch ein Auszug aus dem Handbuch mit der TDE Menustruktur.
DateianhangLOGO! Soft Handbuch 0BA8 06_2014 S. 324-330.pdf (173 Downloads) |
17.10.2014 22:17 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Was ist es für ein Switch, managed oder einfach Plug&Play? Hat er evtl. PoE (Power over Ethernet)? |
20.10.2014 08:34 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Hallo, der Switch im TDE ist ein unmanaged Switch. Prüf mal deine IP-Adressen und die Einstellungen im TDE. Gruß Helmut |
Folgen Sie uns auf