06.01.2016 18:32 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung: (207) |
Hallo Wolfgang, die Analogeingänge der Basismodule haben alle 0..10V, was aber kein großes Problem ist. Bei Sensoren mit 4-20mA den Sensorstrom einfach durch einen Messwiderstand 500 Ohm leiten, dann liegt am Widerstand 2..10V. Die Skalierung kann in der Software immer angepasst werden. Den Messwiderstand kann man z.B. in eine Bauteilklemme einbauen. M.f.G. Scorp P.S. Im Anhang ist noch ein Stromlaufplan mit Beispielen DateianhangSensoren.pdf (1313 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Scorp am: 06.01.2016 19:08:37 |
|
Folgen Sie uns auf