24.03.2021 19:54 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 33333 Bewertung: (4133) |
Hallo Skyfallgamer, zuerst einmal willkommen im Forum. Das Problem wird wahrscheinlich sein, dass du eine aktuelle LOGO!8.3 gekauft hast und nur die LSC V8.2 dabei war. Um die LOGO!8.3 kontaktieren zu können, benötigst du zwingend LSC V8.3. Hier kannst du dir das Upgrade auf LSC V8.3 herunterladen: Download für LOGO! 8.3 Software Upgrade Allerdings hast du unter Umständen eine Hürde zu überwinden. Der Download unterliegt einer Exportbeschränkung, welche eine Erweiterung deiner Registrierung verlangt. Trage bei "Firma" dann private Nutzung ein. Warum müssen Sie sich für einen Download exportbeschränkter Software anmelden und registrieren und welche Daten werden dafür benötigt? |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/25/2021 06:40:57Link optimiert. |
|
24.03.2021 20:44 | |
Beigetreten: 24.03.2021 Letzter Bes: 30.06.2022 Beiträge: 12 Bewertung: (0) |
Werds mal versuchen. Danke. |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf