02.11.2021 09:13 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung: (130)
|
Gerne geben wir einige Hinweise zum Servermodul der ET 200SP
(Bestell Nummer: 6ES7193-6PA00-0AA0) Das Servermodul ist im Handbuch näher beschrieben (siehe hierzu Kap. 5.8 ab Seite 87) Im Anhang ist das Servermodul (11) an der ET 200SP aufgeführt. Hinweis: Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: November 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC- S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Folgen Sie uns auf