20.12.2022 15:32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 1425 Bewertung: (141)
|
Allgemeine Informationen Bei der Wahl zwischen dateibasierter und serverbasierter Archivierung mit WinCC Unified ist zunächst zu klären auf welchem Zielsystem die Archivierung stattfinden soll. Die WinCC Unified PC Runtime auf der einen Seite unterstützt sowohl die dateibasierte Archivierung im SQLite-Format als auch die serverbasierte Archivierung mit Hilfe von Microsoft SQL-Server. Bei Nutzung der WinCC Unified Comfort oder Basic Panel hingegen entfällt die serverbasierte Archivierung und es wird die Archivierung auf Basis von SQLite und somit nur die dateibasierte Archivierung unterstützt. Lizenzkonzept Aus den eben geschilderten Unterschieden bei der Archivierung ergeben sich auch verschiedene Lizenzkonzepte. Bei Nutzung von dateibasierter Archivierung der WinCC Unified PC RT als auch der WinCC Unified Comfort bzw. Basic Panel ist für die Archivierung keine zusätzliche Lizenz nötig und es können insgesamt bis zu 5000 Logging Tags, also archivierte Variablen, projektiert werden. Für die Microsoft SQL-Server-Archivierung bei der Unified PC Runtime ist die Microsoft SQL-Server-Lizenz „WinCC Unified Database Storage“ notwendig. Zusätzlich werden Lizenzen "WinCC Unified Logging Tags" nach Anzahl der zu archivierenden Variablen benötigt. Die Anzahl der Logging Tags kann beliebig über Zukauf weiterer „WinCC Unified Logging Tags“-Lizenzen um 100, 500, 1.000, 5.000, 10.000 oder 30.000 gesteigert werden. Die Anzahl über die additiv wirkenden Lizenzen kann bis zur maximalen Anzahl an PowerTags erhöht werden. WinCC Unified Logging Tags sind versionsunabhängig! Tabelle: WinCC Unified PC Runtime Logging Option für serverbasierte Archivierung
Leistungsmerkmale Aus den oben beschriebenen Eigenschaften der Archivierungsmethoden geht hervor, dass sich die dateibasierte Archivierung vor allem für kleinere Anwendungen ohne größere Vorgaben was Performance und Umfang der Archivierung betrifft, eignet. Die servergestützte Archivierung mit Microsoft SQL-Server hingegen ist klar für größere Anwendungen gedacht, bei denen neben dem reinen Ablegen der Daten unter Umständen auch eine größere Analyse oder Verarbeitung derselben mit den Methoden und Funktionen von Microsoft SQL-Server gefordert sind. Um den Rahmen dieses Beitrags nicht zu sprengen, wird hier nicht näher auf die Möglichkeiten des Servers eingegangen, sondern es sei stattdessen auf den FAQ unten und auf die offizielle Microsoft Dokumentation verwiesen. Weitere Informationen: Produktmitteilung Vertriebs- und Lieferfreigabe WinCC Unified V18 ES&RT, Verfügbare Optionen FAQ WinCC Unified: Verwendung von SQLite bzw. Microsoft SQL Datenbanken Hinweis: Die in diesem Artikel beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels (Stand: Dezember 2022). Viele Grüße Eure Fachberatung Deutschland (JD) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 09/02/2024 16:54:04Aussagenverbesserung, FAQ hinzugefügt und auf V19 aktualisiert. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Folgen Sie uns auf