30.03.2023 18:02 | |
Beigetreten: 30.03.2023 Letzter Bes: 02.06.2024 Beiträge: 5 Bewertung: (0) |
Guten Abend zusammen, Ich beiß mir heute schon seit Stunden die Zähne daran aus, über VPN auf meine Logo zuzugreifen. Ich habe heute definitiv einiges gelernt, aber bin noch nicht ganz am Ziel angelangt. Die Logo 8.3 hängt an einem TP-LINK TL-WR802N im Client Modus. LogoSoft Comfort läuft auf einem MacBook über Parallels Windows 11. Der Router ist ein Speedport Smart 3. Wenn MacBook und Logo beide im Heimnetzwerk sind, kann ich die Logo programmieren und auch auf den WebServer über den Browser zugreifen. Allerdings muss ich vor dem Zugriff auf den Webserver in LogoSoft oder LWE rein und mich einmal mit der Logo verbinden, da sie sonst nicht im gleichen Subnetz wie der PC ist. Woran liegt das? Was kann ich tun, damit ich direkt auf den Web Server kann ohne diesen kleinen Umweg? Jetzt zum eigentlichen Problem. In den Einstellungen meines Speedport Smart 3 habe ich den VPN-Zugang aktiviert und bei No-IP eine dynamische DNS geholt. Diese habe ich in meinen Router-Einstellungen eingegeben. Grünes Häkchen. Als nächstes habe ich mir WireGuard sowohl auf PC als auch auf Smartphone installiert und den Tunnel eingestellt. Ich habe den QR Code in meinen Router-EInstellungen mit dem Smartphone gescannt, die Tunnel-Datei exportiert und dann auf dem PC importiert. Jetzt kann ich mich von beiden Geräten via VPN in mein Heimnetzwerk einwählen. Als Test habe ich auf meinem Smartphone den Hotspot aktiviert und mich mit dem PC verbunden. Bin auf die Website meines Routers gegangen - keine Chance. VPN auf dem PC aktiviert und siehe da: ich habe Zugriff auf den Router. Bei whatismyip.com habe ich meine IP überprüft. Übers Heimnetzwerk direkt habe ich die gleiche IP wie wenn ich mich über den Hotspot via VPN einwähle. Schonmal gut. Wenn ich nun im VPN auf meine Logo zugreifen möchte, funktioniert das nicht. Weder kann ich auf den Webserver, noch kann ich meine Logo über LogoSoft Comfort finden. An den Ports im Router-Menü habe ich nicht rumgespielt. Soll ja nicht notwendig sein, wenn man ein VPN mit dynamischer DNS nutzt. Ich wäre euch überaus dankbar, wenn ihr mich in die richtige Richtung weisen würdet.
Ich habe mal ein paar Screenshots angefügt für’s Verständnis. Riesigen Dank schonmal. Ich mache Luftsprünge, wenn wir das zum laufen kriegen. Beste Grüße Pijter DateianhangScreenshots.zip (78 Downloads) |
31.03.2023 09:15 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 05.08.2024 Beiträge: 8175 Bewertung: (171) |
Neue Frage von PijterJ wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wieso kann LogoSoft die Logo nicht automatisch finden, wie wenn alles im lokalen Netzwerk stattfindet? gesplittet. Gruß |
My Forum is the place to personalize your profile, |
|
Folgen Sie uns auf