25.10.2015 19:32 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
N'abend. Selbst habe ich 2* 0BA8 mit einem KTP400 Comfort verbunden und habe keine Abbrüche, kann diese also nicht bestätigen. Das Reproduzieren wird wohl "vielleicht" möglich sein, vorausgesetzt die gleiche Hardware ist gegeben. Ich kann da jetzt nur den Tipp geben, Stück für Stück vorzugehen... so würde ich es machen. Neues Projekt, Verbindungen erstellen und nach und nach Zustände/Ereignisse hinzufügen. Auch die Info's die die Logo's untereinander tauschen nach und nach einbinden. Da es mit deinem Startbild nicht auftritt, sondern erst bei Anwahl der anderen Bilder, wäre doch mal interessant, welche Daten auf dem Bildern abgefragt werden....und wieviele Ggf. mal ein neues Bild erstellen und von einem der "betroffenen" Bildern die Anzeigen/Ereignisse Stück für Stück rüber kopieren, überspielen und testen. Kein Abbruch, nächste Anzeige/Ereignis kopieren, überspielen und testen.... usw. Ist sicher ein mühsamer Weg, aber ggf. findet man so den Verbindungskiller. Ergänzung: Man könnte aber auch mal im Bereich "Visualisierung" fragen, scheint mir eher ein Problem im WinCC-Bereich zu sein... weniger in der Logo |
Zuletzt bearbeitet von: Nachbar am: 25.10.2015 19:38:31 |
|
Folgen Sie uns auf