05.12.2020 05:23 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung: (4183)
|
Siehe z.B. hier: oder etwas ganz ausgereiftes: |
05.12.2020 18:55 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33661 Bewertung: (4183)
|
Mittlerweile verstehe ich nur noch Bahnhof. Dein erster Beitrag:
In diesem richtest du dich an den User motmonti. Dann erstellst du diesen Beitrag:
Chris084 ist schon lange nicht mehr im Forum aktiv. Dann stelle uns doch einmal dein Programm vor. |
05.12.2020 22:23 | |
Beigetreten: 31.03.2015 Letzter Bes: 08.03.2022 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Soooooo hier ist das wunderding für das erste projekt mit logo glaub ich gar nicht so schlecht, bin schon gespannt auf verbesserungsvorschläge. Kurz eine Beschreibung es wird ein glashaus beheitzt (keine Heizkörper nur rohre die rund herum gehen ) auf grund der Soll / Ist differenz unter beachtung der aussentemperatur soll der bypass mischer über zwei weg so positioniert werden das die Laufzeit der UWP minimiert ist und so wenig wie möglich energie aus dem vorlauf entnommen wird schönen abend noch Gruss Franky DateianhangGlashaus_V1.0.zip (114 Downloads) |
Folgen Sie uns auf