11.11.2021 22:07 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 18.10.2024 Beiträge: 2287 Bewertung: (99) |
Hallo motmonti, ich habe leider zur Zeit keine Logo 8.3 zur Hand und des wegen es mal mit einer 0BA8 getestet. Entgegen der Fehlerbeschreibung des Themenstarters hält sie den über das Logo-Display geänderten Startwert bei Netzausfall. Ein übernahme-Taster ist nicht erforderlich. Wie sich das mit LWE oder TDE verhält kann ich zur Zeit nicht sagen. Vielleicht ist das mal wieder so eine nicht dokumentierte Eigenart der Logo 8.3 ........... (Bug ?) Gruß Ella_68 Das kleine, sinnfreie, benutzte Testprogramm füge ich bei. DateianhangSchaltplan1.zip (189 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf