14.01.2022 10:27 | |
Beigetreten: 10.03.2011 Letzter Bes: 16.04.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo an Alle, erst einmal wieder einen großen Dank an ALLE, die hier Hilfe anbieten !! Ich habe (seit Jahren) eine LOGO mit ioBroker-Anbindung in Betrieb FW 1.81.01. Bin also nicht ganz unerfahren, so hoffte ich.... Mein Problem: ich versuche, da ich mein Programm nicht mehr um analoge Ein/Ausgänge erweitern kann, auf eine neuere Hardware umzusteigen. Allein um einen Fehler in meiner alten LOGO auszuschließen. Also eine neuere 1.82.02 in die Hand genommen... Firmware Update auf 1.82.04.... Zurück im ioBroker in der Instanz\"unterhalb 7.1 natürlich" DB1 die entsprechenden Datenpunkte eingefügt. Adapter Neustart. Soweit alles normal. Auch der Webserverzugriff auf die IP der LOGO funktioniert. Erstelle ich nun im ioBroker ein Testskript und lasse von einem Taster den Eingang NI1 beschalten, reagiert dieser (in der LOGO) nicht. Im ioBroker kann ich unter Objekten sehen, dass mein Testtaster den besagten NI1 auf true, und wieder zurück auf false setzt (WP). Doch in der LOGO wird nicht geschaltet. Auch der angelegte Merker lässt sich aus dem ioBroker nicht setzen. Also, der ioBroker darf lesen, aber nicht schreiben. In den Datenpunkten (ioBroker) ist sowohl lesen/schreiben und Write Pulse angehakt. Egal was ich anhake es wird nicht geschrieben. in der LOGO ist der Webserverzugriff erlaubt. In der alten FW gab es noch den Punkt LOGOAPP freigeben. So ich mich erinnere, hatte ich in der alten FW beides freigeben. In der FW X:XX:04 lässt sich nur entweder, oder freigeben. Gibt man die App frei funktioniert der Webserver nicht, gibt man den Webserver frei ist, nach einem erneuten auslesen der Haken bei LOGO APP verschwunden. Liegt das nun an der FW 1.82.04 ? Ich gebe mal des Testprogramm mit dazu mit der Bitte, dass mal wer mit einer FW X.XX.04 damit testet.... Oder aber, gibt es die Möglichkeit eines FW downgrades? Also zurück zur FW 1.82.03 ? DANKE vorab... mfg Uli Naumann
DateianhangTest Project.zip (142 Downloads) |
14.01.2022 12:25 | |
Beigetreten: 10.03.2011 Letzter Bes: 16.04.2024 Beiträge: 18 Bewertung:
|
Hallo Scorp. DANKE für deine Rückmeldung... Wie in Anhang.jpg zu erkennen habe ich die Datenpunkte (NI1 DB1 1246.0) angegeben. Die Zuweisung (funktionierend in meiner zweiten LOGO seit Jahren) habe ich aus "VM Adressen Zuweisung 0BA8" dies ist folgendes Dokument.. https://www.frickelzeugs.de/logo-programmierung/vm-adressen-der-logo/.... I1 = 1024.0 M1= 1104.0 Diese Zuweisung wird in ioBroker vorgenommen, und sollte so eigentlich korrekt sein. DENKE ICH.... Zweitens, muss die Ansteuerung der Datenpunkte doch eigentlich stimmen, sonst würden mir der Status doch nicht korrekt angezeigt im ioBroker, oder sehe ich das falsch? mfg Uli Naumann DateianhangDB1.zip (174 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: UliNaumann am: 01/14/2022 12:37:32 |
|
Folgen Sie uns auf