30.04.2021 09:56 | |
Beigetreten: 15.09.2016 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 64 Bewertung: (0) |
Hallo, ich möchte mit meiner Logo8 meine Boilertemperatur abfragen und mit dieser dann zusätzliche Elemente steuern. Mein Boiler hat original einen Temperaturfühler verbaut und zeigt die Boilertemperatur im Display an. Für externe Geräte hat der Boiler ein extra Fühlerrohr. Darin habe ich einen PT100 zum "parallel" messen montiert. Leider ist das Fühlerrohr nicht tief genug wie das originale und somit kommt es zu einer logarithmischen Verfälschung. Spalte Boiler ist der originale Fühler. App (Logo) ist der zusätzlich montierte Temp Fühler (PT100 Wandler zu 0-10V am AI3). Durch zwei Korrekturfaktoren kann ich die Verfälschung kompensieren. Leider bekomme ich das aber in der Logo nicht ganz hin. Ab 63°C also 630 am AI3 müsste ein zweiter Korrekturfaktor eingefügt werden. Das habe ich als Schwellwert gemacht. Im Logoschaltplan habe ich das versucht aber sobald ich einen zweiten Korrekturfaktor einfüge, komme ich nicht weiter. Der Korrekturfaktor passt auch nicht mehr ganz und ich bekomme durch den analogen Schwellwertschalter dann kein Signal mehr. Mir kommt es hier nicht auf Stellen hinter dem Komma an. Grad Genauigkeit +/- paar Grad sind ausreichend. (Leider ist das Bild nicht ganz sichtbar, die Excel Grafik ist im Anhang noch zum Verständnis eingefügt) Hoffe ihr könnt mir hier helfen. Danke im Voraus. DateianhangTemps.zip (134 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Taifuhn am: 04/30/2021 10:00:00Grafik vom Bild nicht sichtbar, jetzt im Anhang hinzugefügt |
|
30.04.2021 10:45 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.11.2024 Beiträge: 34228 Bewertung: (4262)
|
Probiere es mal so ...
DateianhangTemperaturkorrektur_V2.zip (148 Downloads) |
01.05.2021 14:12 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 16.11.2024 Beiträge: 353 Bewertung: (37) |
Hallo Taifuhn Ich habe einen Vorschlag ausgearbeitet, der deinem Wunsch sehr nahe kommt. Die Restabweichungen rühren daher, dass die Logo nur mit Ganzzahlen rechnet, und daher rundet. Aber ich glaube mit dem Ergebnis kannst du leben. Gruß Quirin DateianhangMesswertanpassung.zip (161 Downloads) |
02.05.2021 16:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.11.2024 Beiträge: 34228 Bewertung: (4262)
|
Vielleicht sagt dir diese Variante mehr zu als meine erste.
DateianhangTemperaturkorrektur_V3.zip (135 Downloads) |
Folgen Sie uns auf