05.10.2015 11:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33362 Bewertung:
|
Hier mal ein Vorschlag von mir wie so etwas aussehen könnte.
DateianhangAutomatische_Gartenbewaesserung_2015-10-05_ixo65.zip (223 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
06.10.2015 05:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33362 Bewertung:
|
Hallo endorphinbiker, Danke für die Blumen. Gern geschehen. |
21.04.2016 01:07 | |
Beiträge: 159 Bewertung:
|
Hallo liebe Community,
Ixo65 hat mir hierbei schon super geholfen. Jedoch hat mir der Praxisbetrieb gezeigt, dass es einiger Änderungen bedarf, die ich auch nach mehreren Abenden am "basteln" nicht hinbekomme. Zusätzlich zum Programmvorschlag von ixo65 möchte ich folgendes im Display/Webserver zur Auswahl stehen haben: Zeile 1 : F1 Netz Pumpe Ein (Auswahl durch mehrmaliges Drücken von F1: Pumpe/Teichfilter/UV-Lampe. "Ein" ist hierbei der Schaltzstand) Zeile 2 : F2 Hand/Auto (Schaltzustand wird angezeigt) Zeile 3 : F3 Menüauswahl (Auswahl zwischen Ventilen V1...V4) Zeile 4 : F4 Menüauswahl wird angezeigt. Zusätzlich der Schaltzustand Ein/Aus) Ich komme hier auch durch probieren nicht weiter. Meine Frau hat mir schon die Fernwartung des Gartens übertragen, da sie im Menü nicht durchblickt. Ich muss mal schauen, ob ich das irgendwie an ein Handymenü anlehne, also blättern AUF/AB und mit Funktionstaste mit Ein/Aus bestätigen. Sofern mir noch einmal jemand von euch helfen kan, bzw. eine Idee hinsichtlich einer intuitiven Menüsteuerung hat, wäre das super. Besten Dank an euch! VG DateianhangLOGO! 4 (0BA8) automatische Gartenbewässerung 2016_04_19.zip (121 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: endorphinbiker am: 21.04.2016 11:33:53 |
|
22.04.2016 00:00 | |
Beiträge: 159 Bewertung:
|
Hallo LOGO-Freunde, ich habe es soweit nach einigen weiteren Anläufen hinbekommen. Ein was funktioniert leider nicht: Wenn ich über F1 die Pumpe aktiviere (Display wird orange, vorher rot), kann ich - per F2 nicht mehr im Menü blättern - per F4 nicht mehr Ein/Aus schalten Hat jemand eine Idee, was die Ursache hierfür ist? Anbei das Programm. Danke euch! DateianhangLOGO! 4 (0BA8) automatische Gartenbewässerung.zip (129 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: endorphinbiker am: 22.04.2016 00:06:16 |
|
Folgen Sie uns auf