16.05.2015 12:35 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
servus, bin auch neu in dem geschehen und hab da auch mal ein problemchen hab auch das Programm von RudiF. und habe auch eine 12/24RC und nen AM2 AQ nun ist volgendes problem: sobal ich den stecker in die 0-10v schnittstelle stecke ist die beleuchtung auf nur noch ca. 25% der max stärke und ändert sich auch nicht mehr sobald ich ihn herausziehe ist sie auf 100% da ja nix mehr gesteuert wir wass kann ich tuhen das sie mit angestöpselter 0-10v schnittstelle auch auf 100% kommt ? Vorsdchaltgerät ist nen: Econlux Solar Stinger 800mm Sunstrip Dimmable Driver AC 170-250V 50/60 Hz Output 15-25V Output Current 800mA 0-10VDC hoffe es kann wer helfen DateianhangAquarium-Sonnenaufgang (-untergang) Simulation (1).zip (112 Downloads) |
16.05.2015 14:32 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 33487 Bewertung:
|
Schau dir mal dies Thema an.... https://support.industry.siemens.com/tf/de/de/posts/logo-8-und-logo-am2-aq/120821?page=0&pageSize=10 Da geht es zwar um eine 0BA8, dürfte aber im Großen und Ganzen deiner Problematik entsprechen. |
16.05.2015 17:58 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 04.08.2024 Beiträge: 33487 Bewertung:
|
In dieser PDF Dimmbar über eine 0-10V Schnittstelle (für den Anschluss an einen Aquariencomputer). Also sollte es wohl ein Steuereingang sein. Offtopic: Oh, Kursiv klappt endlich. |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 16.05.2015 17:59:31 |
|
16.05.2015 19:28 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
Also ixo65 Es handelt sich um eine 0BA6 und am am an hab ich die Anschlüsse v1+ und m1 genommen |
16.05.2015 19:44 | |
Beiträge: 5 Bewertung:
|
ok dann werd ich mal schauen was ich machen kann ddanke für die nette hilfe hier^^ |
Folgen Sie uns auf