29.09.2009 09:38 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (2) |
Hallo Daniel Die ausgabe erfolgt teilweise in ASCII-Notation Zum beispiel : Serialnummer RT = z.B. 324
DateianhangFB113.pdf (495 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: sam1983 am: 29.09.2009 11:41Zuletzt bearbeitet von: sam1983 am: 29.09.2009 09:53 |
|
29.09.2009 09:55 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (2) |
hier ist noch die Db14... Gruss sam DateianhangDB14.pdf (311 Downloads) |
30.09.2009 08:48 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (2) |
Hallo Daniel , ja das stimmt, ich habe schon dieFC5 ,FC16 uswprobiert, aber das Array bei mir ist 12 Byte lange und (ARRAY[1..12 ]Byte , und die FC 5 wandelt nur DW wandeln , also 4 Bytes max, das heißt es sind noch 8 Byte übrig zum wandeln. Und die Anzeige diese 12 Byte erfolgt später in einem Simulator von Protool HMI Pro CS 2000das ist eigentlich die Aufgabe dass es nicht mehr nur der DBD32 sondern diese DB14.SENRT_1 (das gesamte ARRAY) das heißt der Intervall von Position 32 bis 44.also die 12 Byte müssen als String [14] (String[ n+2 ]) angezeigt werden. hat jemand eine Idee wie das weiter geht ….????
DateianhangArray begriff.pdf (268 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: sam1983 am: 30.09.2009 09:16 |
|
02.10.2009 21:48 | |
Beiträge: 204 Bewertung: (49) |
Hallo sam1983, habe Dir mal ein kleines Beispiel zusammengebastelt . Ich hoffe ich habe das Problem jetzt so richtig verstanden. Gruss Daniel DateianhangDINT3_STRING.zip (546 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.10.2009 08:25 | |
Beiträge: 36 Bewertung: (2) |
Hallo Daniel Danke für den Beispiel, ich werde es gleich öffnen und dannBescheid sagen wie das ausieht . Gruß Sam |
Folgen Sie uns auf