03.10.2020 23:36 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung:
|
Hallo Macnugget, Wenn Du einen ODER-Baustein vor den Reset-Eingang des B021 schaltest und die impulgebende Uhr mit auf den Reset legst, müßte es funktionieren, aber ich kenne das Gesamtprogramm nicht. P.S.: Wo ist eigentlich die Zeitverzögerung und die Astro-Uhr in deinem Programm ? Lade das Programm doch hoch. Mit einem Auszug vom Programm als Bild kann man nicht viel anfangen. Ich habe in der Zip-Datei mal zwei Programme beigefügt: Programm "Licht 1" ist eine Umsetzung, so wie ich sie dem Text entsprechend verstanden habe. Sie hat allerdings so einige Tücken. Kommt die Spannung nach einem Stromausfall wieder, so bleibt das Licht bis zum programmierten Ausschaltzeitpunkt an. Und der Bediener hat keine Möglichkeit dieses zu korrigieren. Bei Programm "Licht 2" ist der Taster immer in der Lage das Licht ein- und auszuschalten. So kann der Bediener korrigierend eingreifen und man kann auch tagsüber das Leuchtmittel auf Funktion testen. Außerdem wird das Licht, wenn es nach 0:00 Uhr eingeschaltet wurde auf jeden Fall bei Sonnenaufgang abgeschaltet. Vielleicht kannst Du das in deinem Programm verwenden. mfG Ella_68 DateianhangLicht.zip (153 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 10/03/2020 23:42:26Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 10/04/2020 00:45:02Beispiel beigefügt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
04.10.2020 04:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33362 Bewertung:
|
Das Problem ist für mich, dass die komplette Aufgabenbeschreibung nur häppchenweise kommt und nicht sofort von Anfang an. Ebenso dann auch der Screenshot, welcher nur einen Teil des Programms zeigt und dann ist auch keine Astrouhr zu sehen. Warum gehen zwei Wochenschaltuhren auf Q3? Wodurch wird der Merker M3 angesteuert? Wenn der 1-Signal führt, ist Lampe entweder immer an oder immer aus, weil er im 1-Zustand die anderen Befehle blockiert. Die Astrouhr schaltet mittels der Auswertung der fallenden Flanke der Astrouhr bei Sonnenuntergangszeit die Außenlampe ein (wenn sie nicht schon an ist). DateianhangAussenlampe_0BA8.Standard.zip (132 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
04.10.2020 11:27 | |
Beigetreten: 05.09.2019 Letzter Bes: 21.09.2021 Beiträge: 45 Bewertung:
|
Guten Morgen und vielen Dank für eure Hilfe. Wie gesagt ich bin neu und mir ist bei der ersten Programmierung geholfen worden. Hier lade ich euch die Schaltung einmal hoch. Es geht um den Schalter I3 um EG Außenbeleuchtung Haustüre, und die Astrouhr habe ich nicht mehr drin weil ich nur experimentiert habe und Simmuliert habe aber dann nicht abgespeichert! Ich wollte mir die aktuelle Steuerung nicht zerschießen. Wie gesagt VIELEN DANK für eure schnelle Hilfe!!!!!! DateianhangSchaltplan_Carsten_Logo1_V5 TEST.zip (222 Downloads) |
04.10.2020 11:52 | |
Beigetreten: 05.09.2019 Letzter Bes: 21.09.2021 Beiträge: 45 Bewertung:
|
Hi, nein das erwarte ich natürlich nicht!!!!! Wäre aber cool! Ich habe selber mal probiert (siehe Anhang) allerdings schaltet er nicht ein! Ich kann manuell schalten und es geht auch automatisch aus! Aber nicht an! Wo ist denn da meine Denkfehler? DateianhangSchaltplan_Carsten_Logo1_V5 TEST - Kopie.zip (199 Downloads) |
04.10.2020 12:30 | |
Beigetreten: 05.09.2019 Letzter Bes: 21.09.2021 Beiträge: 45 Bewertung:
|
So jetzt habe ich es hinbekommen bis auf einen kleinen Fehler...denn bei mir geht das Licht um 7 Uhr morgens an und pünktlich zum Sonnenuntergang aus.... Also ich suche jetzt schon seit heute morgen den Fehler...bei mir ist es genau anders herum wie in den beiden von euch mir zu Verfügung gestellten Schaltungen und ich habe versucht beide bei mir einzubauen. Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Danke! DateianhangSchaltplan_Carsten_Logo1_V5 TEST - Kopie.zip (217 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Macnugget am: 10/04/2020 12:34:49Zuletzt bearbeitet von: Macnugget am: 10/04/2020 13:37:55 |
|
Folgen Sie uns auf