29.04.2020 14:09 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
hall, hab es heute programmiert und ausprobiert. es läuft einwandfrei. habe sogar geschaft einen druckschalter 0-16 bar einzubinden.die werte auf der Logo sind soweit in Ordnung. nur für meine visu muss ich diese noch teilen... mfg flatlinerjb ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/29/2020 14:43:13Neue Überschrift nach Splitten |
|
29.04.2020 14:14 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33968 Bewertung: (4223)
|
Ist das so etwas wie eine versteckte Frage? |
29.04.2020 14:27 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
hmmm.ertappt. versuche michr gerade in den arithmatischen funktion..auf meiner visu wird statt 20,9 °C eine 209°C angezeigt |
29.04.2020 14:46 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
werde noch.die visu läuft nicht über ein simatic bzw hmi panel.. |
29.04.2020 14:52 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33968 Bewertung: (4223)
|
Na ja, wenn du es für sich behalten willst, soll es mir auch recht sein.... |
29.04.2020 14:54 | |
Beiträge: 20 Bewertung: (0) |
meine visu ist iobroker...die visu war vorher da bevor ich die logo8 mit implantiert habe |
29.04.2020 15:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.10.2024 Beiträge: 33968 Bewertung: (4223)
|
Gern geschehen... |
Folgen Sie uns auf