09.11.2016 17:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Hallo Rollmops123! So, mit V7 denke ich jetzt alles berücksichtigt zu haben. F1 ist weiterhin der Tster für Komfort Ein/Aus und kann durch jeden anderen digitalen Eingangsbefehl ersetzt werden. Wird die F1 Taste betätigt, wird ganz kurz die Verbindung B014-B011 durch die Verknüpfung B025 unterbrochen. Damit wird eine neue Zeit in B011 übernommen. Durch das Einschalten der Komfortstufe wechselt der Bildschirm und eine %-Anzeige ist zu sehen. Mit F2 und F3 kann diese von 0-100% eingestellt werden. Der Wert wird sofort in der Einschaltverzögerung übernommen. Es macht natürlich kaum Sinn 2h nach Beginn der Ladezeit noch 100% einstellen zu wollen. Das würde dann erst am Folgetag wirksam werden. DateianhangTagesmittel zu % Aufheizung 7.zip (114 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf