23.03.2014 09:40 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Hallo Wolfy! Dich interessiert es doch selbst nicht sonderlich, wieso sonst dauert es fünf Tage bis du auf die Anfrage von 190B antwortest!? Die Hilfe hier im Forum leistet jeder unentgeldlich und in seiner Freizeit. Aus diesem Grund hat keiner Lust hier Programme zu erstellen, die dann zig mal geändert werden müssen, weil dem Fragesteller noch eine Änderung und wieder eine Änderung einfällt. Es ist daher wichtig alle Anforderungen genau zu kennen. So fehlt in deinen Angaben auch, wie die Stellgröße ausgegeben werden soll. Also ob ein Analogstellsignal oder einfach ein Relais eingesetzt werden soll. Ich habe dir im Anhang mal ein kleines Beispiel erstellt. Mit I1 wird der Prozess gestartet. Über die Analogmux werden entsprechend dem Prozessabschnitt die Sollwerte an die PI-Regler übergeben. Diese geben entsprechend der Abweichung ein Stellsignal aus. Die Regler können auch durch analoge Schwellwertschalter ersetzt werden, wenn das Stellsignal digital ausgegeben werden soll. DateianhangAutoclave.zip (179 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
08.04.2014 11:50 | |
Beiträge: 38 Bewertung:
|
So. Im Anhang habe ich nun den Temperatur- und Druckverlauf wie ihn der Hersteller des Materials vorgibt. |
Folgen Sie uns auf