19.12.2013 18:01 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Foto im Anhang |
19.12.2013 18:03 | |
Beiträge: 7 Bewertung: (0) |
Hier die Datei ist zwar noch etwas unordentlich aber funktionier einwandfrei
DateianhangFuellstationV4.zip (144 Downloads) |
20.12.2013 06:13 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Eine frisch geladene Batterie ohne Last hat auch durchaus 13,5V, wenn sie gerade vom Ladegerät kommt. außerdem funktioniert der gezeigte Spannungsteiler nicht richtig, da der Innenwiderstand der Logo 72kohm ist. Das einfachste ist ein 36Kohm Widerstand vor dem Eingang (oder 2x18Kohm in Reihe) Dann hat man 0-15V Messbereich. DateianhangLogo Messeingang 0-15V.pdf (208 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: e-bastler am: 20.12.2013 06:30 |
|