16.06.2009 14:42 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Wieder mal muss ich dir aus ganzem Herzen zustimmen! Dieses "Sternchengebettle", stellenweise auch in der Signatur, gefällt mir auch nicht. Es hat sogar einer mal um "5$-Spende" gebeten für seine Beiträge. Das spiegeltleider nur zu sehr das Ichbezogene und wenig soziale Verhalten in unserer gesamten Gesellschaft wieder... Siehe hierzu doch auch mal diesen Thread: /tf/WW/de/Posts/30393#top |
16.06.2009 14:54 | |
Beiträge: 293 Bewertung: (37) |
Einen Ichbezogenen Artikel findet man annähernd hier wieder. /tf/WW/de/Posts/20789 Die Idee mit der Spende ist keine schlechte Sache. Mir ist dabei so aufgefallen, dass es doch gar nicht nötig ist, von jedem einzelnen User eine Spende zu überreichen. Man kann doch einfach von Siemens aus eine Spende machen von mir aus im Namen der "Gewinner" und die Gewinner werden eben in die angesprochene Hall of Fame eingetragen. So was sollte doch möglich sein. wenn für etwa 1000€ prämien besorgt werden, kann man die auch spenden. das sollte, wenn es nicht im namen jedes einzelnen users ist, machbar sein. |
Folgen Sie uns auf