08.10.2020 22:20 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Guten Abend, ihr habt mir schon sehr geholfen! Was mir noch gefehlt hat, dass sich die Schaltung automatisch zurücksetzt. Habe hierfür parallel noch einen on-delay eingefügt der das nun erledigt. Als Anwendungsbeispiel für diese Schaltung seien automatische Dachfenster erwähnt. Die sollen für eine einstellbare Zeit geöffnet werden und danach wieder automatisch schließen. Wenn es anfängt zu regnen sollen die aber jederzeit sofort manuell geschlossen werden können. DANKE! DateianhangClick_Delay_Stop Schaltung.zip (94 Downloads) |
08.10.2020 22:23 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
PS.: Hier noch der Screenshot für alle Interessierten: |
09.10.2020 08:30 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Here you go: On-delay B037 schaltet sofort durch obwohl korrekt die 60sec gesetzt werden. --- Update: Problem gelöst indem ich einen 1 sec on-delay vor dem B037 gesetzt habe: Scheinbar dauert es zu lange bis die Berechnung in B034 geschieht und die Zeit an den B037 übermittelt wird... DANKE! Dateianhang201009_Click_Delay_Stop-Schaltung_faulty.zip (93 Downloads) |
09.10.2020 08:45 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hier die meine Lösung mit B001 als Verzögerung.DateianhangClick_Delay_Stop-Schaltung_OK.zip (103 Downloads) |
13.10.2020 20:54 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Hi Ingo, den AM weglassen habe ich probiert geht auch beim Hochladen ohne Probleme. Habe daher keinen Grund gesehen den einzubauen... Okto |
Folgen Sie uns auf