28.10.2013 16:25 | |
Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Ach so, Musste mich gerade noch schlau machen über den Asynchrongenerator. Anscheinend wirklich ein einfaches sowass ans Netz zu hängen. Aber so wie ich es verstanden habe, kann dieser schon bei 0Upm ans Netz angeschlossen werden, heisst ist nicht so drehzahlabhänging. Wenn ich mir das aber Stromtechnisch ein bisschen überlege, denke ich das der Wirkungsgrad nicht gerade berauschend ist. |
29.10.2013 07:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Im Anhang mal eine Möglichkeit! In Hinsicht von Genauigkeit usw. ist dieses Beispiel auf Grund der einfliesenden Taktzeit unzulänglich, aber für diese Anwendung denke ich voll ausreichend!? Ggf. mal diesen Beitrag genau studieren! /tf/WW/de/Posts/83490 DateianhangU pro min 2.zip (186 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 29.10.2013 07:04 |
|
23.01.2014 21:06 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Welche Logo hast du? Ab der 0BA6 gibt es den Baustein Analoge Arithmetik! |
23.01.2014 21:07 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
So etwas macht man mit einer arithmetischen Anweisung. |
23.01.2014 22:30 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo Motmonti, habe eine OBA6 24V Gruss Kuddel
|
23.01.2014 22:33 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
auch Dir 190B Danke für den schnellen Hinweis,muss mal kucken ob ich das hinkriege Gruss Kuddel @ Motmonti ,aber vielleicht hat einer einen Vorschlag
|
24.01.2014 18:21 | |
Beiträge: 10 Bewertung: (0) |
Hallo 190B, Drehzahlzuschaltung relativ einfach aufgebaut ,wie gesagt komme mit der Anzeige bzw.umrechnung der imp/s in U/min nicht klar siehe im sP Auszug arith.Block ich dachte der kann die Imp mal 60 multiplizien so da sich u/min angezeigt bekomme,sicherlich mache ich was falsch... Gruss Kuddel
DateianhangDrehzahlzuschaltung 1500 Auszug.zip (114 Downloads) |
24.01.2014 18:53 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Hallo Kuddel783, das Problem liegt genau dort, wo ich es vermutet habe. Du benutzt einen Schwellwertschalter. Diese läßt sich leider nicht auf eine arithmetische Anweisung verweisen, da Du eine 0BA6 hast. Dies ist erst ab 0BA7 möglich. Ich mach Dir mal ein Programmbeispiel für die 0BA7 fertig, damit Du den Unterschied erkennst. DateianhangDrehzahlzuschaltung 1500 mit 0BA7 (1).pdf (121 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 24.01.2014 19:09PDF angefügt. |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf