17.09.2009 20:11 | |
Beiträge: 3181 Bewertung: (320) |
Und hier noch mal für die Version mit Transistor-Ausgängen |
17.09.2009 22:00 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
sorry for that. Natürlich liegen an Q1(1) 24V an. Ist genau so angeschlossen wir im Handbuch angegeben. Ich habe auch mal eine andere Logo angeschlossen. Einen Defekt schliesse ich also aus. Das Programm hängt an. In der Simulation ist ja auch alles gut... Dateianhangimpuls1-1.zip (208 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: mbusemann am: 17.09.2009 22:01 |
|
Folgen Sie uns auf