22.10.2020 18:01 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung: (4189)
|
Scheinbar nicht. Sonst würdest nicht wieder den 500 k ins Spiel bringen. |
23.10.2020 08:29 | |
Beigetreten: 21.08.2008 Letzter Bes: 17.04.2024 Beiträge: 1049 Bewertung: (25) |
Warum? Ich brauche stabile 10V (Z-Diode und widerstand ) oder auch sowas https://www.pollin.de/p/spannungsregler-modul-daypower-m-sd-lm317-351560 Und einen Widerstand, der den Strom auf mehr als 1mA z.B. 10 begrenzt also 1 kOhm. Von dort gehe ich auf den + Anschluss und auf den Logo Eingang und der - Anschluss auf Masse. Dann Hab ich am Eingang der Logo 1-10V. Das Poti Teil hat aber auch noch einen zusätzlichen Schalter Mit L und einem Pfeil gekennzeichnet. Damit kann ich die Leuchte direkt abschalten oder auch parallel zu + und Minus klemmen. Dann hat man 0V am Logo Eingang. So braucht man das Poti nicht immer verstellen, wenn man nur aus/Ein schalten will. |
Zuletzt bearbeitet von: e-bastler am: 10/23/2020 08:31:24 |
|
Folgen Sie uns auf