02.09.2022 14:37 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 08.08.2024 Beiträge: 2207 Bewertung: (99) |
Jo, so ähnlich habe iches auch mal umgesetzt. Man kann das auch noch weitertreiben. Wenn man als Basis nicht die Wochentage nimmt sonden den Tag im Monat. Dabei geht aber viel Speicher drauf ! So benötigt man schon 31 Jahresschaltuhren und einige Muxer. ingesamt kommt man dann auf 75 Funktionsblöcke und einem Speicherbedarf von 1084. Das Problem mit dem Nichttriggern bleibt aber bestehen. Es hat sich nur von einer Woche auf einen Monat verschoben. Will man dieses noch beseitigen muß das Ganze noch mit den Monaten selbst gemacht werden und eine Jahreszählung eingeführt werden. Allerdings hat man dann nur noch wenig Ressourcen für das eigendliche Programm übrig. Wer aber so was unbedingt benötigt, sollte vielleicht über eine zweite Logo nachdenken. Diese fungiert dann als "Zeitserver", aus dem man sich dann die Uhrendaten "klaut" (siehe hier). Ella_68 |
05.09.2022 18:01 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Astro war nicht mein Ding! Linear ist der Zeitversatz zumindest in Deutschland nicht. |
Folgen Sie uns auf