12.09.2011 20:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Vielleicht so!? DateianhangFüllstand.zip (172 Downloads) |
12.09.2011 20:59 | |
Beiträge: 19 Bewertung: (0) |
Danke für die Vorschläge... Werde es gleich umsetzen... |
14.09.2011 16:49 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo SirTiger_0, also die berechneten Werte von Toeternietoe erfüllen zwar die Angaben von dir, doch gibt es bessere Lösungen! Da Anfragen wie die deine zur (linearen) Skalierung von Sensoren sehr häufig hier auftritt, möchte ich nochmals zusammenfassend darauf eingehen - unter Anwendung deiner Daten: a) Im Beitrag "Hinweise zur Berechnung von Gain und Offset für Analog-Blöcke der LOGO!" bin ich ausführlich auf die Berechnung linearer Skalierungen eingegangen und habe dort auch eine universell anwendbare EXCEL-Datei veröffentlicht... b) Im Dateianhang hier habe ich nun auch einen weitern einfachen Weg mittels Tabellenkalkulation aufgezeigt: Die beiden gegebenen Datenpunkte werden in 2 Spalten eingegeben, daraus ein Diagramm erstellt und dann eine Trendlinie erstellt (mit Formel). Daraus lassen sich dann GAIN und OFFSET eines Analogverstärkers für die LOGO! ableiten. c) Die Berechnungen lassen sich noch optimieren (farbige Spalten mit Formeln entsprechend der Berechnung in einer LOGO!) und zwar über die Modifikation der Datenpaare mit den Werten 10, 100 oder 1000 (grau hinterlegtes Feld), wobei jedoch die möglichen Wertebereiche der LOGO!-Analogblöcke zu beachten sind. Bei identischem Aufwand, wie in der Lösung von Toeternietoe (1x Analogverstärker), lassen sich so (bei 1 Nachkommastelle) Ergebnisdaten berechnen, die denen der vorgegebenen Gerade weitgehend entsprechen (vgl. gr. unteres Diagramm). d) Die Schaltung im Dateianhang hier zeigt euch, wie die verschiedenen Varianten umgesetzt werden und deren Rechenergebnisse im Vergleich.Dabei wird deutlich: DateianhangDEMO_Füllstand_X1 (0BA6).zip (136 Downloads) |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
16.09.2011 20:08 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388) |
Hallo! Schau auch unbedingt mal bei diesem Beitrag von Betel vorbei! /tf/WW/de/Posts/17855 |
Folgen Sie uns auf