18.09.2019 07:57 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 06.08.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Das könnte man natürlich mit einer großen Tabelle lösen. Besser ist es, vorher mit Excel zu prüfen, ob es eine Trendlinie gibt, die mit der Logo berechnet werden kann. Im Anhang ist ein Beispiel in Excel, danach käme man mit einem Polynom 3.Grades aus, siehe Formel der Trendlinie. Die muss allerdings noch passend auf die Ganzzahlen der Logo umgestellt werden. Das macht aber nur mit den wirklichen Werten des Tanks einen Sinn, ist sonst doppelt Arbeit. M.f.G. Scorp DateianhangLiegender Zylinder.zip (273 Downloads) |
Folgen Sie uns auf