02.12.2013 07:36 | |
Beiträge: 169 Bewertung: (4) |
Hallo, habe eine FM 352-5 an der ich einen einfachen Geber mit 24V habe. Der Geber wird auch von der FM mit 24V versorgt. Mein Problem ist dass der Geber nur "Pulst", so wie der Gebereingang High ist, ist der Zählwert auch auf "1" gesetzt. Wenn ich dann weiter drehe und der Gebereingang "Low" ist, ist der Zählwert ebenfalls "0". Ich möchte aber Zählen. Im Anhang habe ich die Parametereinstellungen des Gebers aus der HW-Config und den entsprechenden FB3 dargestellt. Ich FM353-5 Baugruppe arbeitet im Test-Modus, also kann ich Online gehen und beobachten. Was mache ich falsch ? Gruß und Danke für Infos DateianhangFM352-5.zip (119 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Gatto am: 02.12.2013 07:40Zuletzt bearbeitet von: Gatto am: 02.12.2013 07:37 |
|