26.04.2021 18:30 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 20.10.2024 Beiträge: 34000 Bewertung: (4229)
|
Im Anhang das geänderte Programm. Zwischen den beiden aktiven Meldetexten kannst du mit den Cursortasten Rauf/Runter wechseln. Wenn man den Wert eines Parameters verändern will, geht das z.B. über die Parameteränderung im aktivierten Meldetext. Dies setzt voraus, dass der entsprechende Meldetext angezeigt wird und der Parameter beschreibbar ist. Vorgehensweise: Gewünschten Meldetext auswählen. Die ESC-Taste solange gedrückt halten, bis der Cursor als schwarzer Balken auf dem Eingabefeld erscheint. Sind mehrere Eingabefelder im Meldetext, erscheint der schwarze Balken auf dem ersten Eingabefeld. Mit Cursor Runter/Rauf das entsprechende Eingabefeld auswählen. Ist die Auswahl erfolgt, ENTER- bzw. OK-Taste drücken. Der Cursor verwandelt sich nun in ein blinkendes Rechteck. Mit Cursor Runter/Rauf kann der Wert an der Stelle (wo sich der Cursor befindet) verändert werden, mit Cursor Links/Rechts kann die Stelle ausgewählt werden. Ist die Änderung durchgeführt, wieder ENTER- bzw. OK-Taste drücken und der Cursor verwandelt sich wieder in einen schwarzen Balken. Wenn alle Änderungen abgeschlossen sind, ESC-Taste drücken, um wieder in den normalen Anzeigemodus zu kommen.
DateianhangFrostschutzberegnung_0BA8.Standard_V2.zip (149 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
26.04.2021 20:49 | |
Beigetreten: 08.02.2019 Letzter Bes: 20.03.2023 Beiträge: 31 Bewertung: (0) |
Wow Das ist Super! Vielen vielene vielen Dank mal wieder! |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf