01.05.2014 14:07 | |
Beigetreten: 29.03.2014 Letzter Bes: 14.08.2023 Beiträge: 25 Bewertung:
|
Hallo allerseits, kurzes Update am TD funktioniert das drücken zweier Tasten gleichzeitig. MfG |
07.08.2014 06:30 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Danke für das Feedback! |
07.08.2014 10:34 | |
Beiträge: 3181 Bewertung:
|
Moin Willi. Dein Projekt wäre doch mal interessant für die: Vorstellung eigener Logo-Projekte |
26.09.2014 19:50 | |||||||||
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung:
|
Passwort zum Schutz des Schaltprogramms Mit einem Passwort wird ein Schaltprogramm vor dem Bearbeiten durch Unbefugte geschützt. Ein Programmpasswort können Sie nur in einer LOGO! Basic oder mit LOGO!Soft Comfort vergeben bzw. deaktivieren. Ändern können Sie ein Programmpasswort nur in einer LOGO! Basic. Wenn Sie ein Programmpasswort vergeben haben und ein LOGO! TD (ab Version ES4) zusammen mit einem LOGO! Basismodul (ab Variante ES4) nutzen, so muss dieses Passwort eingegeben werden, wenn Sie LOGO! über das LOGO! TD von RUN in STOP versetzen möchten. Sie können die Abarbeitung des Schaltprogramms in LOGO! nur dann über das LOGO! TD anhalten, wenn Sie das Passwort eingeben.
Vergeben eines Programmpassworts in LOGO! BasicEin Passwort darf bis zu 10 Zeichen lang sein und besteht ausschließlich aus Großbuchstaben. Bei der LOGO! Basic können Sie das Passwort nur im Menü "Passwort" vergeben, bearbeiten oder deaktivieren. Um ein Passwort einzugeben, gehen Sie im Programmiermenü folgendermaßen vor:
Damit ist Ihr Schaltprogramm mit dem Passwort "AA" geschützt und Sie befinden sich wieder im Programmiermenü.
|
||||||||
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 26.09.2014 19:51 |
|||||||||
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |