06.09.2013 13:05 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 137 Bewertung:
|
Das war von mir nur so ein spontaner einfall... Üblich ist das sicherlich nicht. Wenn du aber eine S7 bei dir einsetzen möchtest würde ich dir auf jeden Fall die S7-1200 empfehlen, da es die 200 nicht mehr so lange geben wird, und wenn du dann später mal ein Ersatzteil benötigst hast du entweder ein großes oder ein teures Problem. Außerdem bringt die S71200 noch den Vorteil des Webservers, falls das überhaupt interessant ist. Zum Verbrauch einer S7 kopiere ich hier mal einen Text von K.Hofacker (link: /tf/WW/de/Posts/48830) Eine s7 1200 1214C nimmt Min 50mA und Max 150mA wenn alle 8 Module gesteckt sind auf. Das sind 12 Watt bzw. 36 Watt Das sind 12 mahl 24 mahl 365 gleich 105,12 KWatt = 21.02 Euro Bzw. 36 mahl 24 mahl 365 gleich 315,36 KWatt = 63,07 Euro |
Zuletzt bearbeitet von: Jannes1987 am: 06.09.2013 13:06 |
|
17.09.2013 13:24 | |
Beigetreten: 03.04.2013 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 137 Bewertung:
|
Also wenn du dich für die S7 1200 entscheiden solltest: https://www.automation.siemens.com/mcms/programmable-logic-controller/de/simatic-s7-controller/s7-1200/kommunikation/simatic-s7-1200-kit/Seiten/Default.aspx Starterpaket 1 (S7 1212C + Software + ProfiNet/Ethernet Kabel) 359€ Listenpreis Gruß Jannes |
Folgen Sie uns auf